Other Parts Discussed in Thread: LM5175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 您好!
我们正在其中一种新设计中使用 LM5175。 在设计过程中、我们收到了 WEBENCH 设计建议、并仔细研究了数据表。
几天前、我收到了该板的第一批原型。 但是、我在使用该稳压器时面临许多问题。 具体而言:
- 稳压器变得很热(空载时为70-80°C、Vin 12-24V)。
- 电流消耗过大(有时大于300mA @ 24V、无负载)。
- 它表现出不稳定的运行、即随机冷却或再次变热、电流消耗具有很大的摆幅(从30mA 到超过300mA)。 所有这些都没有明显的理由。
无论稳压器的负载如何(在无负载和高达1.5A 的条件下进行测试)、我们的所有3个原型都可以在所有工作条件(任何 Vin)下重现结果。
有什么想法会导致这种不稳定性?