This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:BQ25570EVM-206的冷启动条件

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570EVM-206, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653122/bq25570evm-206-cold-start-condition-of-bq25570evm-206

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件: BQ25570

可能涉及的人员、

我将 BQ25570EVM-206用作系统中的电源管理模块、用于从 WiFi 信号收集能量。 根据 TI 的技术文档、BQ25570EVM-206将在 Vin 达到330mV 时启动。 我已经使用直流发生器检查了这个特性、它表明启动这个模块所需的最小直流输入电压大约为345mV。 但是、当我尝试使用整流器的直流输出电压来操作该模块时、虽然整流器的直流输出电压可能高于350mV (该电压不稳定、通常为200mV 至350mV)、但它不起作用。 因此、我想知道 是否有其他要求(例如 Vin 的电流强度)启动 BQ25570EVM-206、非常感谢。

此致、

阮成平

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nguyen、
    冷启动的要求是输入电压通常高于330mV、但该数字可能高达400mV。 此外、输入功率需要至少为15uW。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raheem:

    非常感谢您的帮助。 整流器的开路电压大约为2V、但当我将整流器和 BQ25570EVM-206 (Vin 引脚)连接在一起时、电压下降了、低于300mV、因此 BQ25570EVM-206无法正常工作。 我想知道这个压降问题是否来自 BQ25570EVM-206? 是否有解决此问题的方法? 谢谢你。

    此致、

    阮成平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nguyen、
    器件可能卡在冷启动模式。 bq25570的输入功率是多少? 此外、当您在输入端看到300mV 时、VSTOR 电压是多少?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    目前、我尚未检查进入 bq25570的电源。 我在距离 wifi 发送器5cm 的距离处测量了 wifi 信号的功率、结果表明信号功率为-15dBm、整流器的开路电压接近2.5V、这绝对足以启动 bq25570。 但是、当我连接 bq25570EVM-206时、电压下降了大约250mV、因此 bq25570无法正常工作。 此时、VSTOR 电压为20mV、其增加速度非常缓慢。

    此致、

    阮成平