Other Parts Discussed in Thread: BQ25570EVM-206, BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25570
可能涉及的人员、
我将 BQ25570EVM-206用作系统中的电源管理模块、用于从 WiFi 信号收集能量。 根据 TI 的技术文档、BQ25570EVM-206将在 Vin 达到330mV 时启动。 我已经使用直流发生器检查了这个特性、它表明启动这个模块所需的最小直流输入电压大约为345mV。 但是、当我尝试使用整流器的直流输出电压来操作该模块时、虽然整流器的直流输出电压可能高于350mV (该电压不稳定、通常为200mV 至350mV)、但它不起作用。 因此、我想知道 是否有其他要求(例如 Vin 的电流强度)启动 BQ25570EVM-206、非常感谢。
此致、
阮成平