主题中讨论的其他部件:BQ24040、 BQ51013B
我们正在将无线充电集成到一个器件中、该器件也可以通过5V USB 充电器充电。
BQ51050B 数据表(图37)显示了如何添加 BQ24040以支持有线充电。 我不理解此图中 TS/CTL 引脚的功能。
问题:
1) 1)图中显示了连接到 BQ24040的 NTC 电阻器。 这是否意味着 BQ51050B 不会在充电期间监控电池温度? 如果不是、它如何安全地充电?
2) 2) BQ51050B 数据表中指出" TS/CTRL 引脚提供三种功能:•NTC 温度监测•充电完成指示•故障指示"。 那么、问题是、充电完成和故障指示是如何工作的? 在这种情况下、该引脚是否为输出? 不清楚如何正确使用该引脚。
感谢你的帮助。