This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:使用 BQ51050进行有线充电

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51050B, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667651/bq51050b-using-bq51050-with-wired-charging

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他部件:BQ24040BQ51013B

我们正在将无线充电集成到一个器件中、该器件也可以通过5V USB 充电器充电。  

BQ51050B 数据表(图37)显示了如何添加 BQ24040以支持有线充电。  我不理解此图中 TS/CTL 引脚的功能。   

问题:

1) 1)图中显示了连接到 BQ24040的 NTC 电阻器。 这是否意味着 BQ51050B 不会在充电期间监控电池温度?  如果不是、它如何安全地充电?

2) 2) BQ51050B 数据表中指出" TS/CTRL 引脚提供三种功能:•NTC 温度监测•充电完成指示•故障指示"。  那么、问题是、充电完成和故障指示是如何工作的?  在这种情况下、该引脚是否为输出?  不清楚如何正确使用该引脚。  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    电路如图37所示、仅显示了与具有 bq24040的 NTC 的一个连接、必须为 bq51050B 添加一个2ed NTC。
    可将 TS/CTRL 引脚拉至低电平以设置故障、拉至高电平以设置充电完成、或拉至高 Z 以进行正常的 NTC 温度监测。
    有关更好的说明和电路示例、请参阅 bq51013B 数据表第8.3.14节。

    另外、013B 也可用于在类似的电路中为 bq24040供电、请参阅图48。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    账单-

    感谢您的及时响应。 BQ51013B 中的讨论很清楚。  我建议将其编辑到 BQ51050B 数据表中。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您写了"..a connection to the NTC with  bq24040 a 2ed NTC to be added for the  bq51050B。" 我真的需要第二个 NTC 单元吗?我是否可以将 NTC 连接到两个 IC?  

    您能给我一个 NTC 示例以方便即插即用、还是一个用于 TI 评估板的 NTC?  

    此致!

    Pascal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这两者不能连接在一起每个器件都需要自己的 NTC。
    NTC 的值将取决于您要查找的范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下为什么我需要两个单独的 NTC 吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否更新 NTC 计算工具"sluc629"以支持 Excel 2016?! 我始终会收到"Missing Bibliotek"错误。

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您在该设计上需要什么温度范围、温度范围为0°C 至50°C?

    "您能解释一下为什么我需要两个单独的 NTC 吗?"

    如果将 bq24040和 bq5105X 并联配置为为为同一电池充电、则每个电池都需要自己的 NTC 来监控温度。  

    bq24040将使用电流源在 NTC 上产生由比较器监控的电压。

    bq5105X 将使用一个电压源在 NTC 上产生一个也由比较器测量的电压、但是这个电压源只在通信时间内打开、大约每250ms 打开一次。   

    两个 TS 引脚将实现相同的功能、但会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "您能否更新 NTC 计算工具"sluc629"以支持 Excel 2016?! 我总是会得到一个"Missing Bibliotek"错误。

    感谢反馈、我们将看到我可以做什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了! 感谢您的解释。 我没有提到两种不同的测量方法。

    "您正在寻找该设计的温度范围、0C 至50C?" 是的、这些规格适合我们的应用。 您是否为我提供了一些示例 NTC 电路?

    此致!