主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
在《BQ40Z50-R1技术参考》第2.20节"过预充电流()保护:"此保护旨在通过放电事件进行恢复;因此、PCHGC:恢复应在数据闪存中设置为负值。"
但是、在14.9.24.3中、默认值为10mA (正)。 哪一项是正确的?
我不确定这种保护是否可以在 PCHGC:Recovery 的正值或负值下可靠工作。 如果该值为正值、则只要施加过流、PCHGC 保护就会连续开启和关闭、周期为(PCHGC:delay + PCHGC:RecoveryDelay)。
另一方面、如果 PCHGC:Recovery 为负、则需要进行放电以重置保护。 但是、CUV 保护将防止在某些预充电电压范围内放电。 因此、在这种情况下、PGHGC 保护将变得不可恢复。
有什么建议吗? 我缺少什么吗?
谢谢
Martin