This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:PCHGC 恢复阈值:它是正还是负?

Guru**** 2586125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666196/bq40z50-r1-pchgc-recovery-threshold-should-it-be-positive-or-negative

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

在《BQ40Z50-R1技术参考》第2.20节"过预充电流()保护:"此保护旨在通过放电事件进行恢复;因此、PCHGC:恢复应在数据闪存中设置为负值。"

但是、在14.9.24.3中、默认值为10mA (正)。 哪一项是正确的?

我不确定这种保护是否可以在 PCHGC:Recovery 的正值或负值下可靠工作。 如果该值为正值、则只要施加过流、PCHGC 保护就会连续开启和关闭、周期为(PCHGC:delay + PCHGC:RecoveryDelay)。

另一方面、如果 PCHGC:Recovery 为负、则需要进行放电以重置保护。 但是、CUV 保护将防止在某些预充电电压范围内放电。 因此、在这种情况下、PGHGC 保护将变得不可恢复。

有什么建议吗? 我缺少什么吗?

谢谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    bq40z50-R1器件专家将于星期二通过 COB 更新此主题。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    如果设备专家没有通过其他方式与您联系、请告诉我。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我没有听说过这方面的任何东西。

    谢谢、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    此帖子已分配给其他 BMS 工程师。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我不是帖子中提到的专家、但我可以提供帮助。 它在 TRM 中的写得不好。 所有值均为正值、包括 PCHGC:恢复阈值、例如10mA。 恢复的含义电流必须低于 PCHGC 电流阈值、低于设置 PCHGC:恢复阈值的 PCHGC:恢复阈值、以清除保护。

    示例:PCHGC 电流阈值= 50mA 且 PCHGC:恢复阈值= 10mA、则充电电流必须降至40mA 以下才能清除 PCHGC。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如 Damian 所述,当 Current()小于 PCHGC:恢复阈值时,它将被恢复。 如果要在放电条件下恢复、则应将其设置为负值。

     如前所述,如果是最小电芯电压< CUV:阈值,DSG FET 将关断,但 CHG FET 将导通。 因此 、它在预充电期间退出 CUV 状态。

    当最小电池电压< CUV 和 CURRENT()> chargingCurrent()+ PCHGC:由于充电器 IC 不能正常工作而延迟的阈值时,CHG ()和 DSG ()将作为临界情况关闭。 在这种情况下,我建议设置 PHCGC:恢复阈值>0,因为如果您拔下充电器,CHGFET 将被恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian 和 Jasper、

    感谢您的回答。 我对正 PCHGC:Threshold 的担心是、在充电器有缺陷或其他滥用情况下、保护功能将持续打开和关闭。 以下是观察到的事件序列:

    1. 充电器会向预充电中的电池施加过量电流
    2. 在 PCHGC:delay 之后、PCHGC 保护触发
    3. 由于 PCHGC 保护禁用了 PCHG FET、充电电流将变为0
    4. PCHGC:RecoveryDelay 后、PCHGC 保护将清除、并再次启用 PCHGC
    5. 转到1.

    因此、BQ40Z50不能防止过大的预充电电流。 电池在整个预充电间隔内仍然会看到满过流、只是间歇性的、占空比等于(PCHGC:delay /(PCHGC:delay + PCHGC:RecoveryDelay))。

    TI 是否有避免这种情况的建议?

    谢谢

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    如果 PCHGC >0,则无法避免。 因此、我们建议将 PCHG:恢复阈值设置为负值。 但是、如果最小电池电压< CUV:恢复阈值、并且您的充电器如您所述有缺陷、则不会恢复。 我认为您必须确定是否在充电器有故障时继续充电。
    如果有缺陷的充电器 IC 处于补充模式、并且最小电池电压处于正常状态、即使您将 PCHG:恢复阈值设置为负值、充电电流也会打开和关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我明白、谢谢!