This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:TPS62150在空载输出期间输出1F 电容器负载

Guru**** 2610815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS62750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656783/tps62150-tps62150-ouput-1f-capacitor-load-during-no-load-output

器件型号:TPS62150
主题中讨论的其他器件: TPS62750

尊敬的先生:

我的客户有设计咨询:

VIN=4.2V ~ 5V、 Vo=5V、IO=0A、连接一个1F 超级电容器。

它们会尝试在启动状态期间降低输入浪涌电流(目标500mA 浪涌电流)。

1. CSS 允许最大值?

   ->延迟上升时间。

2.是否有任何建议电路可以改善输入浪涌电流?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    输入电压范围小于输出电压。 这是目的吗? TPS62150可以、但升压转换器将通过这个较低的输入电压为您提供5V 输出电压。

    否、对 SS 电容器值没有限制。 增大该值将减小浪涌电流。 这是正确的方法。

    我们还提供了 TPS62750、该器件专为大型输出电容器而设计。