Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS62750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62150 主题中讨论的其他器件: TPS62750
尊敬的先生:
我的客户有设计咨询:
VIN=4.2V ~ 5V、 Vo=5V、IO=0A、连接一个1F 超级电容器。
它们会尝试在启动状态期间降低输入浪涌电流(目标500mA 浪涌电流)。
1. CSS 允许最大值?
->延迟上升时间。
2.是否有任何建议电路可以改善输入浪涌电流?
谢谢!
Steven