This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:Vsel 最大额定电压

Guru**** 2614635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656362/tps62745-vsel-max-electrical-rating

器件型号:TPS62745

尊敬的 e2e 社区:

TPS62745的 Vsel 的电气规格在我们的数据表中提到了6Vmax。

我的客户刚刚意识到、他的其中一个设计在 VSEL3和4上使用高达7V 的电压。 现在、它可以很好地工作。

当然、不建议这样做、但我们是否有这些引脚电压限制的背景/反馈?

它会引起哪些确切的后果/损害?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表中指定的 VSEL1-4引脚的最大额定电压6V 是正确的。 因此、我们不建议对 VSEL1-4引脚施加7V 电压。
    为了在 VSEL 引脚上提供高电平、这些引脚可连接到转换器的输出电压。

    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivo、

    当然。 我们不推荐它。
    但是、我们能否详细介绍芯片内部的效果。 如果这些输入受到损坏、那么对 TPS62745的行为有什么确切的后果?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这些引脚的输入结构可能会受到永久性或正在发生的损坏。 很难预测结果,但例如转换器故障、输出电压错误或静态电流消耗增加是可能的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们能否以私人消息的方式分享内部方框图的详细信息(我们正在与客户签订 NDA)?
    我们需要通过了解该输入级的设计方式、更好地评估现场电流板的改装紧迫性。

    此致、