Other Parts Discussed in Thread: TPS62745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62745 尊敬的 e2e 社区:
TPS62745的 Vsel 的电气规格在我们的数据表中提到了6Vmax。
我的客户刚刚意识到、他的其中一个设计在 VSEL3和4上使用高达7V 的电压。 现在、它可以很好地工作。
当然、不建议这样做、但我们是否有这些引脚电压限制的背景/反馈?
它会引起哪些确切的后果/损害?
此致、