Other Parts Discussed in Thread: TPS65150, TPS61169, TPS65142
主题中讨论的其他器件: TPS61169、 TPS65142
要求: 连接7英寸 LCD 显示屏需要 TPS65150。 此 LCD 需要以下电压:
LED 驱动器:所需的典型电流为9.3V (范围为8.4V 至10.2V)、电流为160mA。
AVDD:典型值为10.4V (范围为10.2V 至10.6V)。
3. VGH:典型值16V (范围15.3V 至16.7V)
4. VGL:典型值-7.0V (范围-7.7V 至-6.3V)
VCOM:典型值4V (范围为3.8V 至4.2V)
使用 TPS65150:请确认以下连接、
使用升压转换器(VS)的 LED 驱动器。
2.使用正电荷泵(CPI)的 AVDD。
3.使用栅极电压整形(VGH)实现 VGH。
4.使用负电荷泵(VGL)的 VGL。
5.使用 VCOM 缓冲器(VCOM)的 VCOM。
在这里、对于 VS、CPI 和 VGL、电压输出由电阻分压器电路控制。 但对于 VGH 和 VOM、未提供电阻分压器布置。
我们还可以一次获取 VGH 和 CPI 输出吗? 请提供反馈。