This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150输出电压。

Guru**** 2615385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150, TPS61169, TPS65142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656266/tps65150-tps65150-output-voltages

器件型号:TPS65150
主题中讨论的其他器件: TPS61169TPS65142

要求: 连接7英寸 LCD 显示屏需要 TPS65150。 此 LCD 需要以下电压:

LED 驱动器:所需的典型电流为9.3V (范围为8.4V 至10.2V)、电流为160mA。

AVDD:典型值为10.4V (范围为10.2V 至10.6V)。

3. VGH:典型值16V (范围15.3V 至16.7V)

4. VGL:典型值-7.0V (范围-7.7V 至-6.3V)

VCOM:典型值4V (范围为3.8V 至4.2V)

 

使用 TPS65150:请确认以下连接、

使用升压转换器(VS)的 LED 驱动器。

2.使用正电荷泵(CPI)的 AVDD。

3.使用栅极电压整形(VGH)实现 VGH。

4.使用负电荷泵(VGL)的 VGL。

5.使用 VCOM 缓冲器(VCOM)的 VCOM。

 

在这里、对于 VS、CPI 和 VGL、电压输出由电阻分压器电路控制。 但对于 VGH 和 VOM、未提供电阻分压器布置。

我们还可以一次获取 VGH 和 CPI 输出吗? 请提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、您好!

    感谢您的申请。 AVDD、VGH、VGL 的输出电流要求是什么?

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    对于 AVDD:典型电流20mA。 最大电流为50mA。
    对于 VGH 和 VGL:典型电流为0.2mA。 最大电流1mA。

    谢谢、此致、
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您提供相关信息。 您对 VCOM 和 VGL 的注意事项是正确的、但我看到其他电源轨存在困难。

    VGH 和 CPI 基本上 是相同的输出电压、仅由由 CTRL 引脚控制的内部晶体管隔离。 我不认为您可以在 VGH 引脚上获得 VGH、但可以为 AVDD 电压配置 CPI。  内部隔离 FET 的 RDS (ON)的展宽很大(在12 Ω 和30 Ω 之间)、可实现受控的压降。

    还要 注意、输出 CPI 取决于 SUP 引脚上的输出电压(在您的情况下、LED 驱动器输出为9.3V)。 将容差考虑在内、您正处于 CPI 的电荷泵能够提供的边缘。

    我可以建议做的是:

    • AVDD --使用升压转换器(VS)、VGH --使用 CPI 电荷泵 (如果需要 GVS,则为 VGH)、VGL 和 VCOM (建议使用)、TPS61169 (或其他独立的 LED 驱动器) 为 LED 驱动器生成输出
    • 使用 TPS65142

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我正在搜索低成本选项。 是否可以将所有 LCD 电压(AVDD、VGL、VGH、VCOM)和 LED 背光集成在单个芯片中?

    谢谢、此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、您好!

    您的应用的输入电压是多少? 了解一下 TPS65142。 该器件集成了 LCD 偏置和 LED 驱动器。

    如果这回答了您的问题、请提供帮助、然后单击"这可以解决我的问题"。
    谢谢你。
    此致。
    Ilona