This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:具有直流调光功能的 TPS61196

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656613/tps61196-tps61196-with-dc-dimming

器件型号:TPS61196

您好!  

我们使用 TI BU 中的直流调光电路、我们发现当使用模拟调光将 LED 电流调整到9mA 以下时、TPS61196无法进行分流。  (TPS61196故障引脚将不高)

是否有任何想法、我是否希望通过模拟调光将调光电流降至0mA。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    恐怕只有 PWM 输入会降至0mA。