This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658:LM3658SD-B/NOPB CAN#39;t 充电超级电容器高达4.2V

Guru**** 2560400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3658

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662219/lm3658-lm3658sd-b-nopb-can-t-charge-supercap-upto-4-2v

器件型号:LM3658

您好!

我们在设计中使用了 LM3658 WSON 封装充电器 IC。 对于测试自动化、超级电容器需要充电至 4.2V、并在测试过程中完全放电。

CHG_IN (VIN)=来自 USB 集线器的5V

R (ISET)= 5K (500mA)、USB_SEL 下拉10K。

我们使用测试夹具设置测试了近200个电路板、但在7个电路板中 、超级电容器仅充电 至 1.7或3V、STAT1 ="0"和 STAT2 ="1"(IC 保持充电模式)。 此外、我们更换了 IC 并正确重新焊接了它、但遇到了相同的问题。

请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是更新、

    更换 IC 后、所有返工板中的 VBAT = 1.67V。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在预认证模式下、LM3658是否能够为完全放电的电池充电? (它是否支持0V 充电功能?)

    因为数据表中没有提到它。 等待支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    需要检查的几件事:
    1) 当 VBAT = 1.67V 时、您在 ISET 上看到的电压是多少?
    2) 输入端的电压也是多少?

    需要仔细检查的几个事项:
    1) 有问题的器件是标有 L156B 的 LM3658SD-B。
    2) USB_SEL 被配置为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 先生、您好!

    非常感谢您的回复、

    请参阅下面我的在线回复、

    需要检查的几件事:
    1) 当 VBAT = 1.67V 时、您在 ISET 上看到的电压是多少? --> Viset = 0.238V
    2) 输入端的电压也是多少? -->输入电压= 5.287V

    需要仔细检查的几个事项:
    1) 有问题的器件是标有 L156B 的 LM3658SD-B。 -->是的。 有 L156B 标记。
    2) USB_SEL 被配置为高电平。 --> USB_SEL 下拉为10k。

    Q:我们生产了200块板,所有的 LM3658SD-B 都有标记为 L156B 的板。 您能否共享批次代码或其他信息以跟踪我们是否使用了损坏的充电器 IC?

    期待您早日收到宝贵的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3658 IC 图像供您参考!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    没有批次 代码或损坏的器件问题、不知道器件存在问题。

    器 件有三个版本、并希望确保所有有问题的器件都是标有 L156B 的 LM3658SD-B (LDO 版本)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我让该单元在实验室中工作。 对于较小的电容器、一切都很好。
    但如果超级电容器尺寸较大、该单元将进入热限制状态、而不是完全充电。 0V 启动时的功率耗散很高、单元将循环进入和退出热关断、但不充电。

    1) 您的问题装置是否会过热?
    2) 您是否在输出端看到循环电压?
    3) 您是否测量了充电电流?
    4) 您的超级电容器有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johns、

    为了供您参考、我们在 VBAT 和 DGND 上连接了5V ESD 保护二极管。

    请参阅以下内嵌式回复、

    1) 您的问题装置是否会过热? -否
    2) 您是否在输出端看到循环电压? -否、超级电容器电压稳定上升至1.7V (您在终端看到任何电压循环吗?)
    3) 您是否测量了充电电流?

     -使用锂离子电池时,VBAT<3V 时为50mA,VBAT>3V 时为500mA

     -使用超级电容器时、50mA 直至 VBAT 达到1.7V

    4) 您的超级电容器有多大?

     -我们已经检查了2个不同尺寸的超级电容器(0.5mF 5V 和1F 5.5V)-获得了相同的行为。

    感谢您的帮助、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否发送电路原理图?

    关于上面的项目#2、我应该已经说过电流循环电容器将在这段时间内保持电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您下载了原理图- Bill J.

    关于项目2 -电流循环、我将检查并告知您在为超级电容器充电时是否观察到任何电流波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    轻轻提醒。

    关于项目2 -电流循环、我们已经检查了充电电流50mA、直到超级电容器达到1.7V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    有更新吗? 请分享您的测试设置观察结果、以便更深入地了解我们的问题。

    此致、

    Jay Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有收到您的回复、似乎问题已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题未得到解决。
    我们已向 John 先生分享了所需的详细信息、并在 TI 实验室等待他的 LM3658芯片实验结果。

    非常基本的问题:我们可以用锂离子电池充电器 IC 给超级电容器充电吗? (由于锂离子化学成分比超级电容器不同)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在实验室中查看了这一点、我们的装置可以为超级电容器充电。 充电电流将被限制在低于3V 的35mA 和55mA 之间。  
    但是、如果 TS 引脚为开路、则单元处于 LDO 模式且电流非常高。

    当电池电压停止上升时、充电器的输入电流是否保持在50mA、并且电流是否可能流向电路的其他部分?
    使用超级电容器进行测试 Jig 设置时、TS 上是否有一个模拟电池 NTC 的10k 电阻器?
    测试期间、在引脚1 CHG_IN 或引脚2 USBPWR 上施加输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提供实验室测试结果。 请参阅以下内嵌式回复、

    1) 1)当电池电压停止上升时、充电器的输入电流是否保持在50mA、并且电流是否可能流向电路的其他部分?

    -是的、即使 VBAT 在1.7V 时停止、Icharge = 45mA 也保持不变

    -是的、由于电路的其余部分仅由 VBAT 供电、因此电流可能会流向其他电路


    2) 2)使用 SuperCap 进行测试 Jig 设置时、TS 上是否有一个模拟电池 NTC 的10k 电阻器? -是的


    3) 3)测试期间的输入电压在引脚1 CHG_IN 或引脚2 USBPWR 上施加? -引脚1 CHG_IN

    调试期间的额外观察结果、

    -我们已经检查了不带 testJIG 脚本的 SuperCap 充电(直接连接到 VBAT 的独立 SuperCap)

    -观察到 VBAT 在4.0V 和4.2V 之间变化(在3个不同的故障电路板上检查3次)

    此致、

    Jay Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好

    我已经看到 VBAT 在4.0V 和4.2V 之间变化、请参阅下面的内容。  这是下降至再充电阈值的电容器电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请参阅下面的"启动至100mF 电容器"。  

    在电容器电压达到3.0V 之前、的电流被限制在大约50mA、然后施加快速充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很好、问题已解决。
    非常感谢 John 先生提供的广泛而宝贵的支持。

    此致、
    Jay Patel