您好!
我们在设计中使用了 LM3658 WSON 封装充电器 IC。 对于测试自动化、超级电容器需要充电至 4.2V、并在测试过程中完全放电。
CHG_IN (VIN)=来自 USB 集线器的5V
R (ISET)= 5K (500mA)、USB_SEL 下拉10K。
我们使用测试夹具设置测试了近200个电路板、但在7个电路板中 、超级电容器仅充电 至 1.7或3V、STAT1 ="0"和 STAT2 ="1"(IC 保持充电模式)。 此外、我们更换了 IC 并正确重新焊接了它、但遇到了相同的问题。
请建议。