This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:SMBus 上的数据闪存读取字节顺序不符合数据表

Guru**** 2615385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656336/bq78350-r1-data-flash-read-byte-order-on-smbus-not-according-to-datasheet

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ76940、BQSTUDIO

您好!

我正在实施一个监控系统、该系统从 BQ78350-R1 BMC (该 BMC 又连接到 BQ76940 AFE)读取数据。 我需要从数据闪存中读取一些配置参数、数据似乎以大端字节序到达、尽管手册(sluubd3c)规定顺序为小端字节序。

从"Protections"块读取"CUV"设置时、请参阅随附的通信日志。 它具有地址0x44CC、并从 BQ-Studio 配置为2850mV (0x0B22)。

这是预期的响应还是 BQ-Studio 错误配置 BMC 的风险(似乎不太可能)?

此致

伊曼纽尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    好消息- bqStudio 按预期工作! )

    由于您正在读取 DataFlash,ManufacturerBlockAccess()命令的命令、存储器地址和存储器偏移部分是小端字节序,但返回的 DataFlashAccess()部分是从指定的存储器地址开始并以偏移量结束的二进制 blob。

    由于二进制 blob 从特定存储器地址返回,直到指定的存储器偏移,因此 TRM ( http://www.ti.com/lit/sluubd3 )的表19-1中的数据闪存摘要 将需要使用来确定二进制 blob 中包含的与其存储器位置相关的值。

    当使用其他子类命令(DF 中没有偏移量的命令)时、对于要返回的数据结构、体验应该是 LE。

    感谢您的报告-您绝对正确、为了清晰起见、应修改 TRM 中的措辞。


    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的全面快速响应。 真是个好消息! )

    BR、

    伊曼纽尔·瓦尔克韦斯特