Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
您好!
问题1. 如果我选择30nF 电容器、我是否获得软启动 TSS = 5.28mS? 数据表中仅给出了软启动 CURRET ISS=5.6uA 的值。
软启动热电压 VSS 的值是多少? 它大约是0.97V 吗?
问题2. 如果 CE 引脚保持未连接状态(悬空)、TPS65400是否默认启用?
问题3. 根据我的理解、悬空 ENSWx 引脚将默认启用相应的降压转换器。 对吗?
那么、为了实现定序、如何能够驱动这些使能引脚呢?
请找到所附的 TPS65400定序控制图像。图中所示的设置是否足以控制 ENSWx 引脚?
如何找到位于 ENSWx 引脚和接地之间的电阻器 R1和 R3的正确值。
然后、ENSWx 引脚的最小逻辑高电平 VEN 阈值为1.12V、ENSWx 引脚的泄漏电流为2uA。 允许使用任何小于560K (R <1.12V/2uA)的电阻器值吗?
提前感谢
Deepak V