This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:与3个电路板的多堆栈通信相关的问题(&G)

Guru**** 2573905 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661695/bq76pl455a-q1-issue-related-to-multistack-communication-with-3-boards

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVMALP

大家好、  

我使用 bq76pl455来监控多堆叠模块的电池电压、以菊花链形式堆叠的板约有10个。 最大板数小于16。  

我所面临的问题是、当我有3个以上的电路板并尝试从第4个电路板读取存储的数据时、 要么我没有从 bq 器件获得响应、要么数据损坏、要么传输的字节串之间存在未知/意外延迟。

通过在 IC 中设置 TXHOLDOFF 位可以部分改善这个问题、但是将这个值设置为大于8位的延迟仍然无法解决

能否有人能帮助我了解在菊花链中连接的多达14个 BQ 器件的堆叠通信中、软件需要注意哪些事项?  

我还附上了我注意到的数据包之间延迟的范围跟踪和良好数据包的示例。  

非常感谢您的帮助。  

所附图片是第4个模块的2个不良响应和同一个模块的1个良好响应  

此致  

Vikram Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人可以提供帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    对 延迟答复表示歉意。

    我正在离线与您的本地 FAE 合作以解决此问题、 因此我要 将此主题标记为已关闭以 保持一条通信线路。

    一条评论-我看到 这些波形中发生了很多串话以及过冲。 这  可能会提示  信号具有较长的返回路径。 如果建议探测 pl455的各种电源轨并寻找噪声较大的电源轨、则可能 需要注意 VDIG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我有相同的问题。 BQ76PL455的 TX 噪声很大。 是否有任何方法可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    通信是否仍然正常工作?

    这是在 EVM 上还是在您自己的电路板上? 如果您自己、我可以检查布局吗?

    探针还可能具有较长的 GND 环路。 尝试在信号旁边擦除一些焊层、并在探头尖端周围缠绕一小块坚硬的导线、以缩短探头上的 GND 回路。 这通常会清除看起来有噪声的信号、但实际上它是探头的伪迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    这是 Caner

    我在 BQ76PL455EVM 上工作、使用 F28069 MCU、能够发送数据并从 BQ 获得响应、不幸的是 MCU 无法正确接收所有数据、我在 C2000上尝试了许多 UART 配置、但没有成功。 我确保 MCU 可以从其他 C2000 Launchpad 接收数据。

    所以、我认为唯一的原因是信号的噪声。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    哎呀! 很抱歉——今天早上我需要更多的咖啡:)

    您能否在布线上放置逻辑分析仪? 这将很有帮助。

    我仍然建议使用干净的示波器 GND 对其进行探测。 目前、这是我的最佳猜测。

    您能否展开您要返回的数据类型? 我还会确保波特率匹配。 pl455默认值为250k -请尝试确保 MCU 的启动速度也为250k。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    它是 okey :)。

    昨天晚上我实际上解决了我的问题。 我是从 F28069M-Launchpad 提供 BQEVM 的。 我意识到 launchpad 无法为 BQEVM 提供足够的电流。

    我在 F28069M-Launchpad 上意识到的另一个问题是电路板变得太热、我发现升压转换器 U12的电感器 L6变得太热(甚至烧坏了我的手指)。 我有几个相同的 LaunchPad、所有电路板上的问题都是相同的。 我对这些组件进行了去焊、一切都很好。

    感谢 David 的帮助。

    此致、

    Caner ALP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caner、

    很棒的发现! 这是有道理的。