主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVM、 ALP
大家好、
我使用 bq76pl455来监控多堆叠模块的电池电压、以菊花链形式堆叠的板约有10个。 最大板数小于16。
我所面临的问题是、当我有3个以上的电路板并尝试从第4个电路板读取存储的数据时、 要么我没有从 bq 器件获得响应、要么数据损坏、要么传输的字节串之间存在未知/意外延迟。
通过在 IC 中设置 TXHOLDOFF 位可以部分改善这个问题、但是将这个值设置为大于8位的延迟仍然无法解决
能否有人能帮助我了解在菊花链中连接的多达14个 BQ 器件的堆叠通信中、软件需要注意哪些事项?
我还附上了我注意到的数据包之间延迟的范围跟踪和良好数据包的示例。
非常感谢您的帮助。
所附图片是第4个模块的2个不良响应和同一个模块的1个良好响应
此致
Vikram Jain