This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:Kabylake Platform Premium 配置

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656234/tps650830-kabylake-platform-premium-configuration

器件型号:TPS650830
主题中讨论的其他器件:TPS650832

大家好、团队成员

我的客户  调查用于 Kabylake Platform  Premium 配置的 TPS65083x。

在数据表 P138中,它大约写在下面。

TPS65083x 还支持高级配置、请参阅 TPS650831和 TPS650832或文献编号:SLVSCS5和 SLVSCS6。

但是、我找不到它们。

Q1) TPS650831/2是否已发布?

Q2)您是否有 有关 Kabylake Platform  Premium 配置的应用手册?

此致

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中村-圣、

    这些器件的可访问性可能受到限制、可能需要通过当地的 TI 销售办事处获取更多信息。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakamura-San、您好!

    Rick 是对的、它们是受限设备。 TPS650831不执行 RTM;TPS650832已针对一个客户发布。 如果您仍然需要、我可以通过 TI 内部电子邮件向您发送 SLVSCS6并带有"TI 机密- NDA 限制"标记。
    BTW、文档"TPS65083x 设计指南 slva687.pdf"可从@TI.com 获取、该文档包含有关这3种器件比较的信息。

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rich -San、Phil -San、大家好

    感谢你的答复。
    我将联系 TI 当地销售人员。

    此致、
    太一