请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650830 主题中讨论的其他器件:TPS650832
大家好、团队成员
我的客户 调查用于 Kabylake Platform Premium 配置的 TPS65083x。
在数据表 P138中,它大约写在下面。
TPS65083x 还支持高级配置、请参阅 TPS650831和 TPS650832或文献编号:SLVSCS5和 SLVSCS6。
但是、我找不到它们。
Q1) TPS650831/2是否已发布?
Q2)您是否有 有关 Kabylake Platform Premium 配置的应用手册?
此致
中仓市道一