This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:输出电压 isn#39;t 升压。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656114/tps55340-the-output-voltage-isn-t-getting-boosted

器件型号:TPS55340

问题)我有一个 TPS55340升压转换器、我从过去7天开始对其进行了测试、我们面临的问题是电压未升压、即电压没有增加、而是下降了一些值。条件如下:

VIN=7.0-7.3

Vout=10.0

频率= 700MHz

但我获得的输出如下所示:

VIN=7.0-7.3

Vout=6.8

您能否尽快回复、以便我们完成测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 EVM 进行测试? EN 引脚电压是否拉高? 如果 EN=LOW、那么它将不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、不是 EVM 它只是 tps55340 TSSOP 封装、EN 引脚为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 Vin 引脚、EN 引脚、COMP 引脚是否焊接良好。 请您与我们分享该 sch 和 PCB 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们遵循的原理图、引脚 Vin、EN、COMP 也进行了完美焊接、PCB 布局如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    飞线。 实际上,COMP 引脚组件、FB 引脚组件、输出电容应非常靠近 IC。  您可以 从本地 TI FAE 申请 TPS55340 EVM 板。  或者、您应该逐步调试哪个通信网络 连接不是很好。