This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:TPS54821使用问题

Guru**** 2387050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655830/tps54821-tps54821-using-problems

器件型号:TPS54821

尊敬的所有,

我的客户在使用 TPS54821开发新产品时遇到了一些问题、设计原理图如下所示。 他希望输出纹波小于60mV、但实际测量值超过100mV、您能为他提供更有效的设计建议以减少纹波吗?非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     测量 Vo 纹波时的负载条件是什么?  

    2.请按如下所示方法测量 Vo 纹波。  

    https://e2e.ti.com/support/power_management/simple_switcher/w/simple_switcher_wiki/2243.understanding-measuring-and-reducing-output-voltage-ripple

    C2473和 C2381的器件型号是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请上传 SW 和 Vout 的波形

    然后、您还可以使用 WEBENCH 来优化电路、您的环路看起来可能不是很稳定。(L 和 C 过大)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测量 Vo 纹波时的负载条件是什么?
    ---FPGA 不运行,Vo 纹波为30mV,当 FPGA 运行程序时,视频速率为25fps,Vo 纹波高达154mV

    C2473和 C2381的器件型号是什么?
    C2473为100nF/0402
    C2381为47uF/0805
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin、感谢您的回复!!!

    1负载条件:1V 用于 FPGA 内核电压。 如果 FPGA 不运行、Vo 纹波为30mV。 如果 FPGA 运行、则 Vo 传播电压为160mV

    3 C2473和 C2381的器件型号:

        C2473为100nF/0402

       C2381为37uf/0805

    期待您的回复、再次感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vental:

    感谢您的回复。没有软件。 Vout 波形请查看附件!再次感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用 WEBENCH 优化您的电路。 如果没有 SW、这意味着电路无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vental:

    感谢您的回复! 我尝试进行优化、将 L3 4.7uH/6A 替换为2.2uH/8A、Vo 纹波为100mV、波形如下

    缩短时间后、波形如下:

    SW 波形如下所示:

    顶部

    PCB 的底部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前所说的、L 和 Cout 太大、请参阅 WEBENCH 以减小它们。

    但是、WEBENCH 只能在200K~876K 期间工作、如果要设置 fsw=1MHz 或更高频率、则需要使用数据表中的公式来优化组件。

    谢谢!