请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61025 主题中讨论的其他器件: TPS610981、 TPS61220、 TPS61020
您好!
从过去几个月以来、我一直在使用此 TPS61025DRCR 稳压器。 它可以正常工作数周、然后突然开始消耗大量电力。 我使用 TI 参考设计交叉检查了 sch 和布局、一切看起来都很好。
正常工作时的待机电流约为50uA、几次后会增加至33mA。 这导致我的电池在几天内耗尽。
我们将感谢您的任何帮助。
这是一个固定输出版本、因此 FB 线路是浮动的(如数据表中所述)。