This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:功耗问题

Guru**** 2925540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61025, TPS610981, TPS61220, TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667639/tps61020-power-consumption-issue

器件型号:TPS61025
主题中讨论的其他器件: TPS610981TPS61220TPS61020

您好!

从过去几个月以来、我一直在使用此 TPS61025DRCR 稳压器。 它可以正常工作数周、然后突然开始消耗大量电力。 我使用 TI 参考设计交叉检查了 sch 和布局、一切看起来都很好。  

正常工作时的待机电流约为50uA、几次后会增加至33mA。 这导致我的电池在几天内耗尽。

我们将感谢您的任何帮助。

这是一个固定输出版本、因此 FB 线路是浮动的(如数据表中所述)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果用新 IC 替代 TPS61025、问题是否仍然存在?
    我在输出中看不到陶瓷电容器。 您能帮您检查一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我更换新 IC、它将再次开始工作、然后在3-4周后执行同样的操作。

    是的、我在 VBAT 和3.3V 线路上有10uF、47uF、0.1uF 陶瓷电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设备似乎已损坏。
    请测量 SW 引脚和 GND 之间的阻抗。
    2.您能否与我分享一下布局图。
    输入电压范围和输出电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、意外单击已解决我的问题。

    阻抗为0.729欧姆

    2.

    输入电压为3V、输出电流为50uA。

    但我也谈到了器件损坏、但我构建了其中的10个、它们 的表现都是相同的。

    在布局中、我确保布线尽可能短、并且在所有的电源输入输出线路上都有滤波电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 SW 和 GND 之间的阻抗为0.729ohm、则器件会损坏。 您可以移除电感器以进一步检查。 (确保它不是汇编问题)
    2.布局不好。 输出电容器和 IC 之间的布线有点长。 您可以参考此应用手册来修改当前 PCB 并再次进行检查。" www.ti.com/.../slva773.pdf"
    如果输出电流仅为50uA、TPS610981或 TPS61220将是更好的解决方案、因为其效率更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当器件导通时、阻抗几乎为0。
    2、工作了几周、就出现故障、不像产生的电压不正确、只会将器件静态电流增加到35mA。
    3.50uA 在睡眠模式期间、在唤醒模式期间为70mA。 它休眠90%的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果阻抗几乎为0、则输入将远大于35mA。 因此、我认为您的测量值可能不正确。
    2.您描述的行为似乎是器件因 SW 中的电压尖峰而损坏。
    3.输出中是否有钽电容器? 因为该器件需要陶瓷电容器和钽电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到了器件在损坏前几周的工作时间。 在这段时间内、您是否更改了外部条件? 或者、您只需将其放置几周即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为这是因为任何电路问题,因为它运行了几周,供应就会终止。 环境没有变化。 它从多节电池中获取功率、从而消除了输入侧产生任何噪声的可能性、它在 Inpt 输出线上具有足够的去耦电容器。

    到目前为止,已测试了大约10件,所有这些都在做同样的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于升压转换器、输出电容器是最关键的、而不是输入电容器。 需要在输出中使用钽电容器来稳定 TPS61020系列。
    2.如果软件中的电压尖峰高于技术规格、但不会很高、从而立即损坏 IC、则可能会缓慢损坏 IC (如您提到的数周)。