This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504EVM-674:使用用户指南。

Guru**** 2567525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667503/bq25504evm-674-using-the-user-guide

器件型号:BQ25504EVM-674

我目前正在大学使用 BQ25504EVM 进行一些工作、我将根据用户指南对其进行测试。 我正在使用 MyDAQ 来测试电路。 当我完成测试时、我相信它会保持在冷启动模式、直到我拔下 Stor 和 GND 之间的10k 电阻器、我只需再次执行此操作、然后将其重新插入、并按照用户指南中的要求工作。 我的问题是这种情况的发生原因、以及在充电器输出感应上使用10k 电阻器的相关性。

我要问的另一个问题是、我已在 Bat 和 GND (J2)上连接了一个正常电容器。 它的作用就像没有存储元件一样、我确信我没有任何东西直接向前、只是希望我在这之后转到一个超级电容器上。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您认为 BQ25504处于冷启动模式的行为是什么、更详细的描述可能有助于我了解测试中发生的情况。 10K 电阻器编号 R 是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的输入电压为1V、如测试程序中所述、并注意到它卡在0.9V。 我认为它处于冷启动状态的原因是 VSTOR 停留在大约0.9V。 从我的理解来看、这与冷启动中的情况相同、但我可能会错。 我要介绍的电阻器是一个外部电阻器、BQ25504EVM 的技术指南指出要安装以进行测试。 它介于 Stor 和 GND (J6-1和 J6-3)之间,用于测试过程。

    很抱歉,我在加的夫工作,天气很严重

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清、我注意到您说过在 BAT 引脚之后连接了一个正常的电容器/超级电容器、电容如何? 我想、电池加电时的电流似乎小于 UV、有一个描述:对于低于1.8V 的二极管压降超过二极管压降的电池、充电器可能会卡在冷启动中、效率较低、恢复时间较长。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于大学上周因雪关闭、我没有真正获得测试电容器的适当机会。 电容器的尺寸不一定很重要、其用途并不比证明和显示电荷放电曲线更重要。 我只是想证明目前这是可能的。 关于能力的任何建议都将是有益的。 我理解近距离启动背后的一些理论、但我仍然对在 Stor 和 GND 之间使用电阻感到困惑、如果使用较低或更高的电阻、系统会发生什么情况。 10k 表示、在暂时断开连接之前、该过程不起作用。 但我连接了一个较小的电阻器、它的工作原理是如何预测它。

    我打算在证明系统可以正常工作后使用超级电容器。 我已经获得了0.9F 5.5V 超级电容器、我认为这有点过冲、但它是免费的、所以我想看看我是否也能看到它的充电和放电曲线

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说过您连接了一个较小的电阻器、然后它运行、该电阻器的值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我将10k 更改为1k、它将在执行测试程序时立即启动。 我想知道它是否与 MyDAQ 的有限电流输出有关、我将这个电阻器的任务更改为1k?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接到 VSTOR 引脚的电阻器充当负载。 我建议您使用直流电源再次尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    我正在尝试测试是否可以使用频率约为1GHz 的射频能量为此 IC 供电。 我有一个经过测试的整流器系统、但它会提供低电流。 因此、这就是我使用具有低电流限制的电源对其进行测试的原因。 我想为我的超级电容器充电需要很长时间。 但我只需要证明它可以正常工作