请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504EVM-674
我目前正在大学使用 BQ25504EVM 进行一些工作、我将根据用户指南对其进行测试。 我正在使用 MyDAQ 来测试电路。 当我完成测试时、我相信它会保持在冷启动模式、直到我拔下 Stor 和 GND 之间的10k 电阻器、我只需再次执行此操作、然后将其重新插入、并按照用户指南中的要求工作。 我的问题是这种情况的发生原因、以及在充电器输出感应上使用10k 电阻器的相关性。
我要问的另一个问题是、我已在 Bat 和 GND (J2)上连接了一个正常电容器。 它的作用就像没有存储元件一样、我确信我没有任何东西直接向前、只是希望我在这之后转到一个超级电容器上。
提前感谢您。