This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:我对降压转换器的理解是否正确?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656192/bq24617-is-my-understanding-of-the-buck-converter-correct

器件型号:BQ24617

您好!

我想了解降压转换器的工作原理、如第26页的电路所示。

使用合适的适配器、该芯片可以为电池充电高达10A。在我的情况下、我想用2.4A 为电池充电。假设我连接  

此芯片输入的10 A 适配器。 然后、必须将电流转换为2.4A。降压转换器会将电流从10A 更改为2.4A

为了改变电流、芯片将使用连接到 Q4栅极的 HIDRV 引脚。 Q4的栅极将以高频率打开和关闭。

Q4导通和关断开关的结果是、电流会随着时间的推移而变小。 (PWM 控制)

如果 Q4关断、电感器将尝试通过电池进一步推动电流、然后通过 Q5的体二极管返回电感器。 当 Q4关闭时、Q5应该打开。 这意味着 Rdson 较低。 电感器电流

对 Q5的功率耗散没有影响。

因此、电流将始终流过电感器、到目前为止是很好的。

如果占空比很小、因此 Q4的栅极在一个周期内导通次数较少、则流经电感器的电流将变为0A、然后我们处于非连续导通模式。

我如何控制占空比、芯片本身是否做到了这一点? 如何计算它?

我的意见:我是负责设定充电电流的人。 例如、我将充电电流设置为2.5A

因此、当我连接一个适配器时、该适配器可为芯片提供5A 的电源。 芯片将计算其占空比、以2.5A 而不是5A 运行充电过程

因此、我可以通过将适配器的总电流调节为充电电流来控制占空比。

在数据表中、它被写入:"在 DCM 期间、当自举电容器电压降至4.2V 以下时、低侧 N 沟道功率 MOSFET 大约导通80ns、然后是低侧电源

MOSFET 会关断并保持关断状态、直到下一个周期开始时高侧 N 沟道 MOSFET 再次导通。 需要80ns 的低侧 MOSFET 导通时间来确保自举电容器

始终充电、并能够在下一个周期中使高侧功率 MOSFET 保持导通"

为什么我们应该确保自举电容器能够使高侧功率 MOSFET 保持导通状态? 我是说、HIDRV-Pin 已经在打开 Q4 MOSFET、对吧?

我对降压转换器功能的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "10 A 适配器连接到该芯片的输入端。 则必须将电流转换为2.4A。降压转换器将电流从10A 更改为2.4A"

    10A 适配器意味着此适配器能够在指定电压下提供10A 电流。 适配器将向负载输出高达10A 的电流。 10A 适配器并不意味着它将始终输出10A 电流。

    "我如何控制占空比、芯片本身是否实现了这一点? 如何计算?"


    这全部由 bq24617在内部完成。 占空比也基于输入和输出电压。

    您不会控制占空比。  

    您只需要设置充电电流、充电电压。 输入电流限制设置是为了确保电流不超过适配器的电流限制。

    请参阅以下链接、了解为何需要自举。

    tahmidmc.blogspot.com/.../n-channel-mosfet-high-side-drive-when.html