Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27441EVM-G1A 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
您好!
我们计划使用 BQ27441电量监测计、并订购了评估套件来解决该问题。 根据我的理解、我需要获取 ChemID 并将该 ID 输入到电量监测计中。 我查看以下指南: www.ti.com/.../slva725.pdf 、我有几个问题:
- 在第2步中、它说:"使用 CC/CV 充电进行充电、达到满电流、吸出锥形电流、例如 C/100。" 什么是"C"? 我猜这是电池容量(例如2400mAh)
- 在执行测试之前、是否需要对电池完全放电? 或者、我能否从充满电的电池开始并记录弛豫时间?
谢谢、
William