This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:有关获取 ChemID 程序的问题

Guru**** 2408850 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656127/bq27441evm-g1a-questions-about-obtaining-chemid-procedure

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

我们计划使用 BQ27441电量监测计、并订购了评估套件来解决该问题。 根据我的理解、我需要获取 ChemID 并将该 ID 输入到电量监测计中。 我查看以下指南: www.ti.com/.../slva725.pdf 、我有几个问题:

  1. 在第2步中、它说:"使用 CC/CV 充电进行充电、达到满电流、吸出锥形电流、例如 C/100。" 什么是"C"? 我猜这是电池容量(例如2400mAh)
  2. 在执行测试之前、是否需要对电池完全放电? 或者、我能否从充满电的电池开始并记录弛豫时间?


谢谢、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willam、

    您可以看到:

    1) 1) C 表示容量。 例如、使用2400mAh 电池时、以 C/100速率充电的电流为24mA/h 因此、以 C/100速率从空电充电、完全充电需要~24h!

    2)从空载、完全静止充电、然后执行测试、为算法提供了更新 Qmax (完整电池容量)的最佳机会、尤其是对于不符合要求的电压范围较大的电池。 此步骤不必在生产中完成。 有关 Impedance Track 监测计和算法的更多信息、请观看本视频、该视频来自预览深度技术培训课程: training.ti.com/impedance-track-benefits

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bryan 的答复。 另一个问题:电池制造商建议将标准充电限制为 C/2、以达到最大值 5小时。 在测试过程中、我可以在初始充电阶段使用此速率吗? 或者、对于此过程、将速率限制在 C/100还是更好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William、
    bq27441是一款基于 ROM 的监测计、这意味着您无法在监测计上对化学 ID 进行编程。 您只能使用唯一可用的硬编码 chem ID、只有3个。 您需要使用我们的工具 gpcchem 执行测试、以确定监测计上的默认 chem ID 是否与您的电池匹配。 如果您对精度不是很关心、那么如果工具显示默认 chem id 不匹配、则可以使用它。

    关于您的问题、您应该使用 c/2速率为电池充电、并逐渐达到 C/100。 锥形可以从 C/20到 C/100、因此您可以选择较低的锥形以节省时间

    谢谢
    Onyx