This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:基于全桥硬开关 DCDC 电源的 UCD3138初级变压器电压波形异常

Guru**** 2765895 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656205/ucd3138hsfbevm-029-full-bridge-hard-switching-dcdc-power-supply-based-ucd3138-primary-transformer-voltage-waveform-anomalies

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029
主题中讨论的其他器件:UCD3138UCC27211

你好。
我在 UCD3138全桥硬开关直流/直流转换器开发板上建模、制作了一个小型功率直流/直流转换器。

它的输入为15V、 输出为5V、现在调试发现初级 MOS 管会驱动波形异常、从而变压器初级电压波形异常。

但是、如果我切断主电源输入电压、只查看主4通道驱动波形、则这是正常现象。

我更改了数字隔离 ISO7140并驱动 UCC27211、未使用。

我手上有两个相同的电路板、其中一个波形正常、另一个波形异常。

我很困惑、不知道如何调试。 请帮帮我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于您已经看到 VDS 上的异常波形、我建议您将相应的 Vgs 和驱动器的输入信号与 Vds 一起监控、以跟踪根本原因。
    BR
    弗兰克