Other Parts Discussed in Thread: BQ76920
使用引脚 CHG、我可以检测到负载是否连接到 BQ76920。 与充电无关! 那么、为什么引脚 CHG 具有这样的名称?
我想我缺少了一些信息、这些信息为我提供了引脚和引脚名称之间的联系。
下面是我对该引脚功能的理解:
我们可以使用此引脚检测是否有连接到 PACK+引脚和 PACK-引脚的负载。
如果 CHG_ON 位为0、则输入被拉至接地。 当负载连接在 PACK+和 PACK-之间时、电流可以流过负载。 参考应用手册第10页、电流必须流经 R2、R1、R4、通过 Q3 p 通道 MOSFET 进入 CHG 引脚。 电流流入 CHG 引脚。 由于 RCHG_OFF 电阻较高、因此很小的电流将流经 RCHG_OFF 引脚。 最大电流将流经 VCH_CLAMP Z 二极管、然后接地。 Z 二极管上的结果电压用于检测负载是否连接到 PACK+和 PACK-。 只有当我们将确保没有电流流经 DSG-FET 时、CHG 引脚的功能才是可能的。 当 DSG_ON 位也为0时、就是这种情况。
问题1:Q3是 P 沟道 MOSFET。 如果 CHG 引脚被拉至接地、则栅极-源极上不会产生电压。 Q3仅在负电压穿过栅极和源极时导通。 此时 CHG 引脚被拉至12V。电流可能会流出引脚。 然后负载检测处于离线状态。
如果我想使用负载检测电流、则必须流入 CHG 引脚。 这是怎么可能的? 我的假设是体二极管会让电流流入引脚、这是正确的吗?
我认为第10页(应用手册)所示的 Q3处的二极管是 内置在 MOSFET 中的内部器件、这是对的吗? 如果这不正确、我必须将一个二极管与 P 沟道 MOSFET 并联、对吧?
感谢你的帮助。