This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:为什么 CHG 和 DSG 引脚具有这样的名称?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655975/bq76920-why-do-the-pin-chg-and-dsg-have-such-names

器件型号:BQ76920

使用引脚 CHG、我可以检测到负载是否连接到 BQ76920。 与充电无关! 那么、为什么引脚 CHG 具有这样的名称?

我想我缺少了一些信息、这些信息为我提供了引脚和引脚名称之间的联系。

下面是我对该引脚功能的理解:

我们可以使用此引脚检测是否有连接到 PACK+引脚和 PACK-引脚的负载。

如果 CHG_ON 位为0、则输入被拉至接地。 当负载连接在 PACK+和 PACK-之间时、电流可以流过负载。 参考应用手册第10页、电流必须流经 R2、R1、R4、通过 Q3 p 通道 MOSFET 进入 CHG 引脚。 电流流入 CHG 引脚。 由于 RCHG_OFF 电阻较高、因此很小的电流将流经 RCHG_OFF 引脚。 最大电流将流经 VCH_CLAMP Z 二极管、然后接地。 Z 二极管上的结果电压用于检测负载是否连接到 PACK+和 PACK-。 只有当我们将确保没有电流流经 DSG-FET 时、CHG 引脚的功能才是可能的。 当 DSG_ON 位也为0时、就是这种情况。

问题1:Q3是 P 沟道 MOSFET。 如果 CHG 引脚被拉至接地、则栅极-源极上不会产生电压。 Q3仅在负电压穿过栅极和源极时导通。 此时 CHG 引脚被拉至12V。电流可能会流出引脚。 然后负载检测处于离线状态。

如果我想使用负载检测电流、则必须流入 CHG 引脚。 这是怎么可能的? 我的假设是体二极管会让电流流入引脚、这是正确的吗?

我认为第10页(应用手册)所示的 Q3处的二极管是 内置在 MOSFET 中的内部器件、这是对的吗? 如果这不正确、我必须将一个二极管与 P 沟道 MOSFET 并联、对吧?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    问题1. 是的、Q3的体二极管将传导来自 PACK+和电阻器的发送电流并通过 Q3上拉 CHG 引脚。 如果足够、内部比较器将跳闸以指示负载。
    问题2. 默认情况下、MOSFET 具有体二极管。 您不需要添加一个。

    该引脚被命名为 CHG、因为其主要功能是控制充电 FET 栅极或用于充电 FET 开关的信号。 由于具有高下拉电阻和低侧开关、负载检测是一项可用的次级功能。 如果引脚用于逻辑信号而不是所示的 FET 驱动拓扑、则负载检测不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电栅极(CHG-FET)的用途是什么? 我的意思是、BQ76920不是充电器、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    正确。 bq76920是一款具有保护功能的监控器件、而非充电器。 保护功能的目的是保护电池免受滥用、例如充电器发生故障或用户连接错误的充电器。 您可能会在 www.ti.com/battery 的"support & training (支持与培训)"选项卡中发现这些信息很有用。 或者使用您喜爱的搜索引擎查找一些相关术语、例如锂离子电池安全。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!