请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 你(们)好。
我将使用具有10节电池的 BQ76930。 电池电压、警报和温度都很好、现在我想测试放电并连接一个30欧姆电阻器(30V/30Ohm = 1A 放电电流、连接到电池组和电池正极)。 我不确定我是否理解充电/放电过程。 我已经启用了 IC 的 CHG 和 DSG 寄存器、但不知道12V 的电压(正确)。 我立即遇到 Device_xReady 错误、该错误清除了 SYS_ctrl2寄存器。 因此、对于下一个测试、我只启用了放电位并连接了负载、我可以测量1A 的输出电流。 但是、当我设置 DSG =0 (因此充电和放电被禁用)时、我仍然可以保证1A 输出...我的 FET 是否可能损坏? (SD=9MOhm、G=10MOhm、Gs=OL)。 我使用以下 n 通道 FET: FDS5680
下面是我的原理图:
提前感谢、
Alex