This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:对 FET 充电/放电

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655948/bq76930-charging-discharging-fets

器件型号:BQ76930

你(们)好。

我将使用具有10节电池的 BQ76930。 电池电压、警报和温度都很好、现在我想测试放电并连接一个30欧姆电阻器(30V/30Ohm = 1A 放电电流、连接到电池组和电池正极)。 我不确定我是否理解充电/放电过程。 我已经启用了 IC 的 CHG 和 DSG 寄存器、但不知道12V 的电压(正确)。 我立即遇到 Device_xReady 错误、该错误清除了 SYS_ctrl2寄存器。 因此、对于下一个测试、我只启用了放电位并连接了负载、我可以测量1A 的输出电流。 但是、当我设置 DSG =0 (因此充电和放电被禁用)时、我仍然可以保证1A 输出...我的 FET 是否可能损坏? (SD=9MOhm、G=10MOhm、Gs=OL)。 我使用以下 n 通道 FET: FDS5680

下面是我的原理图:  

提前感谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我的差.. 我仍然有一个示波器的接地连接连接到电池组-焊盘...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    感谢您的更新! 很高兴听到一切进展顺利!

    此致、
    Bryan Kahler