This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:关于 BQ76PL455A-Q1的精度

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665353/bq76pl455a-q1-on-the-accuracy-of-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455A-Q1

大家好、

我的客户不是电池、使用电阻。

25V 通过使用10个电阻进行分压。

每一个的电压差为2.5V。

GND 连接到 VSENSE0、25V 连接到 VSENSE10。

VSENSE 端子和要监控的电压之间存在 LPF 和电池平衡。

使用 BQ76PL455A-Q1观察电压时、VSENSE10侧的电压精度会下降。

随着 VSENSE0、VSENSE1、...、VSENSE10变得更大、精度会变差。

该电压为2.5V (使用万用表)、但在 BQ76PL455A-Q1中为2.494V。

它是6mV 偏移。

对于数据表、VSENSE = 3.3V 时的精度为±3.75V、VSENSE = 2.0V 时的精度为±2.5V。

它大于数据表的值。

可能的原因是什么?

此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    需要考虑许多因素、并且可以更改许多变量以影响 ADC 精度。

    我还建议在 pl455 VSNS 引脚处进行测量。 滤波器电阻器上存在 I*R 压降、可在任何 BMS AFE 器件上看到该压降(ADC/引脚泄漏*串联电阻)。

    此外、请确保其 ADC 设置与 pl455数据表的表3相同、并在 OUT 引脚上使用390pF 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    感谢您的快速响应。

    它们在靠近 VSENS 引脚和电阻的位置进行测量。

    没有区别。

    此外、它们还连接390pF。

    请告诉我其他导致精度下降的变量吗?

    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    您能否帮助我了解他们是制造自己的 PCB、还是使用我们的 EVM 来实现?

    他们也可以在真实的电池上尝试吗? 只需确定...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San

    感谢您的回答。
    我对我的答复拖延感到非常抱歉。

    我的客户正在使用客户创建的电路板。
    他们计划在将来使用实际的电池进行评估。
    评估结果出来后、我会与您联系。

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji-San、

    不用担心答复迟了。

    请告诉我它是如何与真实单元格一起使用的。 如果他们愿意、我可以提供查看原理图和布局。 一双额外的眼睛永远不会受伤。

    如果他们不想在此分享、请通过 d-wiest@ti.com 联系我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    感谢您的快速响应。

    客户的电池评估结果已经出来。

    精度优于电阻分压、但不是很好。

    我稍后会将其发送到您的电子邮件地址。

    此致、
    高志林