请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 大家好、
我的客户不是电池、使用电阻。
25V 通过使用10个电阻进行分压。
每一个的电压差为2.5V。
GND 连接到 VSENSE0、25V 连接到 VSENSE10。
VSENSE 端子和要监控的电压之间存在 LPF 和电池平衡。
使用 BQ76PL455A-Q1观察电压时、VSENSE10侧的电压精度会下降。
随着 VSENSE0、VSENSE1、...、VSENSE10变得更大、精度会变差。
该电压为2.5V (使用万用表)、但在 BQ76PL455A-Q1中为2.494V。
它是6mV 偏移。
对于数据表、VSENSE = 3.3V 时的精度为±3.75V、VSENSE = 2.0V 时的精度为±2.5V。
它大于数据表的值。
可能的原因是什么?
此致、
高志林