This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:ISET 配置问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654484/bq24610-iset-configuration-issue

器件型号:BQ24610

你(们)好

我的客户目前正在使用 BQ24610进行开发。

一个10nF 电容器被连接在 GND 和 ISET 之间。

因此、出现了振荡现象。 电容器已取下、并且工作正常。

我想知道原因。

此外、在这种情况下、即使 ISET 或电阻值发生变化、充电电流也不会改变

我想知道一个示例、说明这种情况是如何发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否上传原理图以及振荡波形、并在探头所在的位置进行标记?

    关于第二个问题,有许多理由。 一个原因可能是充电电流设置大于输入电流调节设置。 一旦达到输入电流调节、电流将被调节为输入电流调节。 另一个原因是充电电流设置高于输入源可以提供的电流。 在这种情况下、输入电压将下降、输入电压将被 VINDPM 阈值钳位。  

    请确保检查  

    充电电流设置低于输入电流调节设置

    2.输入电源足以提供充电电流设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的快速回复。
    我今天拜访了客户并确认了。 在我看来、它似乎使用 bq246xx 计算工具 V1.5 (修订版 D)来应用适当的值。 然而、改变 ISET 的电阻值也不会改变输出电流。 目前、输出电流固定在700mA 左右。
    当我检查栅极波形时、似乎所有低侧栅极都没有打开。

     我将附上原理图和 PCB 文件。
    您能否确认并告知我需要修复哪些问题?

    VIN = 19V

    目前、仅电路板已在以下电路中进行了分离和测试。

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_MSP_2D00_90W_2D00_12VC_5F00_REV0.1.pdf

    e2e.ti.com/.../ALL.PDF

    e2e.ti.com/.../0830.TOP.PDF

    e2e.ti.com/.../BOTTOM.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您将 ISET2电阻器更改为不同值时、ACSET 和 ISET1上的电压是多少?

    请列出您更改过的 ISET1电压与电阻值(R12、R13)的测量值。  

    测试期间的电池电压是多少?

    请显示测试波形和探针 VBAT、VIN、HIDRV、LODRV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    您请求的测试波形已测量并附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢波形。 对于700mA 电流、LODRV 应导通更长时间。 您能否检查充电电流感应电阻器上的电压以及 SRN 和 SRP 上的电压? 这有助于验证 IC 的电流感应反馈是否正确。