Other Parts Discussed in Thread: BQ2057C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2057C 您好!
我已经使用 BQ2057C 设计了一款充电器。 电池和充电器是分开的。 当我需要为电池充电时、我发现 LED 熄灭、但存在充电电流。
重新出现的进程:
1.将电池充满电,LED 关闭(充电电流降至0)
2.放电电池,直至电压降至4V 并且充电器没有电池连接。
3.将电池重新插入充电器。 有充电电流、但 LED 熄灭。 为什么?
PS:
1. 如果我没有关闭输入电压、在插入和拔下电池时、LED 熄灭。
2.如果我关闭 Vin,请将电池重新插入充电器。 指示灯亮起。
您能不能帮助解释这种现象、并建议在插入和拔下 Vin 下的电池时如何实现 LED 亮起。
谢谢
沃尔什