This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057C:为什么将电池重新插入充电器时 STAT 引脚电平较低

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2057C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654689/bq2057c-why-stat-pin-is-low-level-when-reinsert-battery-to-charger

器件型号:BQ2057C

您好!

我已经使用 BQ2057C 设计了一款充电器。 电池和充电器是分开的。 当我需要为电池充电时、我发现 LED 熄灭、但存在充电电流。

重新出现的进程:

1.将电池充满电,LED 关闭(充电电流降至0)

2.放电电池,直至电压降至4V 并且充电器没有电池连接。

3.将电池重新插入充电器。 有充电电流、但 LED 熄灭。 为什么?

PS:

1. 如果我没有关闭输入电压、在插入和拔下电池时、LED 熄灭。

2.如果我关闭 Vin,请将电池重新插入充电器。 指示灯亮起。

您能不能帮助解释这种现象、并建议在插入和拔下 Vin 下的电池时如何实现 LED 亮起。

谢谢

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:

    我们发现、当电池电压低于4.05V 时、充电器正常、LED 亮起。
    当电池电压介于4.05V 和4.1V 之间时、充电器异常、充电电流(864mA)但 LED 熄灭。

    PS:Vin 电源始终在线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已经在实验室(EVM)中检查了 LED 行为、并且没有发现与之相关的问题、遵循数据表中的流程图2。
    LED 将在充电期间亮起、并向电池提供电流。 充电完成时熄灭。 测试了几种降低电池电压、断开和重新插入电池的方案、还测试了电源循环。
    我无法重复上述问题。

    EVM 和以上电路之间的一些差异:
    1) 缺少反向保护二极管 D1 (EVM)。
    2) 导通晶体管 Q1 (EVM)驱动电路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill:

    谢谢。 我是否可以问、当您测试 EVM 时、Vin 是否始终开启?

    仅当电源电压(Vin)始终处于打开状态时才会发生此问题。

    我们将根据您的建议进行测试。

    沃尔什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是-在输入电压开启的情况下进行了测试。
    已运行多个尝试重复此操作的条件。 电池插入时、电源开启和关闭、电池充满电、电池电压约为4V。