This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27742-G1:在静置期间 SOC 发生较大变化

Guru**** 2561630 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663253/bq27742-g1-large-change-in-soc-during-relax

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRA0GPCRBBQSTUDIO

您好!

Chem id 414 LiFePO4电池

已运行学习周期、无错误测试 SOC 精度为1-2%、这对我的应用很好  

但是…

4到24小时后、仅消耗监测计电流(放松)

满充电容量、经过滤 FCC、未过滤 FCC 从~2500更改为1400

SOC 会跳至1%、即使电池电量为85%

我已经研究了2个星期、需要一些帮助

它几乎看起来像是有一种计算得出的负值。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您能否为我们提供 gg.csv 文件、说明您的设置以及电流、电压、温度、标志、FCC、 发生的行为的 Qmax、RemCap、SOC 等? 我们将尝试为您提供一些答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    此文件的百分比从31%变为1%

    谢谢

    e2e.ti.com/.../31-percent-to-1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我不在办公室、所以请给我几天时间来查看这些文件并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    查看日志文件、可以看到在弛豫期间电池温度下降了>5C、这会触发 IT 仿真、从而导致 SOC/RemCap 下降。 您的 DODatEOC Delta T 当前设置为默认5C。 您可以尝试增大值以查看它是否有用。

    我建议为 T RISE 和 T 时间常数设置正确的值。 可以使用我们的 GPCRA0工具获取这些正确的值。 相关说明可在网站上找到。

    http://www.ti.com/tool/GPCRA0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    我已将多个设备的 DODatEOC Delta T 设置为100、并将于明天再次检查

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    即使 DODatEOC Delta T 设置为100、器件仍降至1%

    我将继续为 GPCRA0工具准备文件。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、
    更改 Dataflash 后、始终需要发出重置命令(0x41)、以便在 RAM 中更新参数、从而可以看到进行更改的效果。

    100对于您的实际应用来说太大、如果这种情况有助于解决问题。 最好的方法是使用 GPCRA0工具。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我运行了 GPCRA0工具(包含文件)、但仍发现 SOC 降至1%

    e2e.ti.com/.../Sysrate2_2D00_report.zip

    我使用 GPCRA0文件生成的新黄金映像文件对8个单元进行了编程。

    1) 1)每个电池都充电到不同的充电电平、

    启动 SOC 在室温下1天半之后 在-2C 下12小时后 复位后 半日室温 在-14°C 下半日之后
    1 73. 73. 70 73. 73. 1
    2. 17. 17. 16. 17. 17. 14.
    3. 100 100 99 99 99 99
    4. 17. 17. 1% 17. 17. 1
    5. 34 34 1% 34 34 1
    6. 99 99 99 99 99 99
    7. 99 99 99 99 99 99
    8. 34 34 28. 34 34 1

    第2个问题很有趣、因为它没有失败

    这开始看起来像是一个主要问题。

    请提供任何帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    您也可以使用 GPCRb 工具吗? PS 按照此处的说明使用 TOL。 对获得的文件进行编程后,请确保发出重置命令,在重复上述测试之前运行介入放电循环,以查看其是否有用

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我将在收集数据后的几天内运行 GPCRb 工具。

    但我不确定放电周期为何会有所帮助?
    我已经尝试过重置和不重置、结果是相同的。
    我还尝试启用它
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPCRb 计算新的 Ra 值。 您需要执行放电、以确保 Ra 值更新为实际值。 仅在放电期间更新 RA 表。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我运行了 GPCRb 工具、

    我对 T RISE 的值感到关注、因为它是负值。

    有什么想法吗?

    e2e.ti.com/.../GPCRB1_2D00_report.zip

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    是的、负 Trise 看起来不正确。 它是无符号整数。 您是否按照用户指南中的说明执行测试、即通过放置热敏电阻并将其连接到电池、确保热敏电阻测量电池温度、以便实际测量电池的加热和冷却? 如果没有、则恐怕您必须重新执行测试

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我重新进行了测试、没有得到负数、因为我注意到我的低温文件不完整。

    e2e.ti.com/.../gpcrb2_2D00_report.zip

    但是、即使在循环电池和重置后、确保使用新文件更新 Ra 表、SOC 也降至1%

    e2e.ti.com/.../roomtemplowtempgraph.docx

    我还使用 Chem ID 451 (而不是 Chem ID 工具推荐的414)测试了我在使用 Chem ID 选择器之前创建的旧文件。

    Chem ID 451文件未降至1%、但我们希望重新执行、因为在3天后、电池充满电时、它的读数为70%。

    我将从明天开始离开两周。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    请执行以下操作:
    -在从 gpc 编程文件的单元上,提取 gg 文件和 srec 文件。
    启动 bqstudio 日志记录
    -为电池充满电,休息30分钟
    放电至空。
    充电至所需的电压/SOC
    -将温度降至所用的低温
    -查看是否出现该行为。

    如果确实如此、请在测试之前向我发送 gg 和 srec 文件、日志文件、然后提取新的 gg 和 srec 并进行发送。

    这将使我能够分析文件以查看正在发生的情况并提供进一步的建议。


    谢谢
    Onyx

    -
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我将在两周后回来尝试一下。

    谢谢