This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD86330Q3D:我们是否可以直接使用 CSD86330Q3D 替换 FDMS3664S?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD86330Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655859/csd86330q3d-may-we-direct-use-csd86330q3d-to-replace-fdms3664s

器件型号:CSD86330Q3D

你(们)好,先生  

很抱歉、我不熟悉功率级 IC、 我们是否可以直接使用 CSD86330Q3D 替换 FDMS3664S?

或者我们可以向客户推荐的其他器件?

                               令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒
    理论上是的、但我要提醒您、TI 电源块只有25V BVDSS、因此根据您的输入电压和预期的振铃量、您可能需要使用30V 器件/电源块、如 Fairchild 双 FET。

    您可能希望使用 NexFET 降压转换器选择工具、我们必须了解输入条件下的正确替代方案。

    www.ti.com/.../fetpwrcalc