Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, FDC2212, TIDC-CC2650STK-SENSORTAG, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2650MODA、 FDC2212、 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG、 CC2650汽车应用需要使用寿命为15年的电池。 最小容量应为1000mAh 或更高。
电池的标称电压范围应为3V-3.6V。
电池周期性(每分钟)为2个组件供电:1个 CC2650MODA 和1个 FDC2212。