This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 应用的电池

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, FDC2212, TIDC-CC2650STK-SENSORTAG, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655933/battery-for-automotive-application

主题中讨论的其他器件:CC2650MODAFDC2212TIDC-CC2650STK-SENSORTAGCC2650

汽车应用需要使用寿命为15年的电池。 最小容量应为1000mAh 或更高。

电池的标称电压范围应为3V-3.6V。

电池周期性(每分钟)为2个组件供电:1个 CC2650MODA 和1个 FDC2212。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jochen、

     感谢您使用 E2E、尽管我不清楚您在这篇帖子中要求什么。  您是否要求我们为您选择电池?  或者帮助完成设计的电池管理部分?  选择电池超出了本论坛的讨论范围;一旦您决定使用电池、我们很乐意为您提供电池管理方面的帮助。

    请告诉我们如何提供帮助。

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jochen、

     由于您使用的是 CC2650,这是 选择电池的起点的建议,因此您可以查看 CC2650 Sensor Tag: www.ti.com/tool/tidc-cc2650stk-sensortag 。

    您可以在原理图和 BOM 中看到使用的电池。   这可能会为您提供一些关于 CC2650设计的想法和帮助。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leonard、

    谢谢你。 这对您有很大帮助。 我们将从电池选择开始。

    Jochen