This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:PgD 引脚灌电流

Guru**** 2579815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666678/tps543c20-pgd-pin-sink-current

器件型号:TPS543C20

您好!

我想知道 TPS543C20的 PGD 引脚为低电平时的灌电流。
μA 在 μA 时将其描述为15 μ A、是否需要在15 μ A 内设计灌电流?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    这是泄漏电流规格。 PGOOD 引脚为开漏。 当 FET 关断(PGOOD 为"良好")且 PGOOD 引脚上拉至5V 时、可能存在高达15uA 的泄漏电流。 这是最大值。 通常、泄漏电流要小得多。 即使 TI EVM 使用100k 进行上拉。 不过、我倾向于使用较低的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、
     
    感谢你的答复。
    当 PGD =高电平时、我 μA 到最大泄漏电流为15 μ A

    在 PGD =低电平时、我认为 PGD 引脚的灌电流取决于上拉电压和上拉电阻。
    是否存在灌电流限制?
    如果是、灌电流应该是多少安培或更小?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    您是正确的、它主要取决于上拉电阻器、因为与内部 FET 电阻(最大60欧姆)相比、上拉电阻器会很大。 对于5V 上拉电压和10k 上拉电阻器、电流约为0.5mA。 这将导致0.3V 的下拉电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢你的答复。
    当 PGD 引脚为低电平时 、您能 告诉我 PGD 引脚的最大灌电流是多少?
    kΩ EVM 在100 μ A 时上拉5V、我 担心流入 PGD 引脚的电流值存在问题。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    我怀疑是否有这方面的规格、但我将检查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    正如我预期的那样、没有灌电流的测试数据、只有泄漏电流。  如果您能告诉我您的确切问题、我可以为您提供一些指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    kΩ 将一个10k Ω 电阻器连接至3.3V 上拉电阻器。 kΩ 为 EVM 中的5V 上拉电阻连接了100 μ A、因此如果灌电流受到限制、我担心电流会超过该限制。
    kΩ 使用10k Ω 上拉电阻器是否正常?
     
    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    只需检查您是否收到了 E2E 帖子以及您对此事的看法。
    我仍期待您对此帖子的回复。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此 E2E 帖子是否有答案?
    我不必保证,所以请给我一个意见。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、

    我没有看到你发表了一份答复。 10k 上拉至3.3V 会产生329uA 的电流。 这不是太多。 这将导致大约9.9mV 的下拉电压。