This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34z100-G1:内部温度升高时电压异常

Guru**** 2402485 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653878/bq34z100-g1-abnormal-voltage-when-internal-temperature-gets-high

器件型号:BQ34Z100-G1

团队、

我对 bq34z100-G1的 Regin 引脚有一些疑问。

 

  1. 我们能否使用分压器电路从3.6V 系统而不是电池为 Regin 提供独立电源?
  2. 如果是这样、在移除电池时会出现一种情况(系统电源已存在)、我们读取的电压= 0。 它看起来是合理的。 但是、一旦我们使用加热器吹扫芯片(而不是 NTC 热敏电阻)、内部温度就会变高、我们会看到电压= 655xx。 它看起来不正确。 请确认吗?

 

测试程序:

1.使用默认 EVM 配置并对默认.srec 进行编程

2.更改 DF 设置(6S1P 与客户相同)

     –闪存更新正常电池电压= 1000mV

     –包装配置49d9 (VOLSEL=1)

–     串联电池节数= 6

     –复位

3.修改 EVM 连接

–     提供独立于 Regin 的3.6V 电压

–     取出电池

4.使用加热器吹扫芯片。 请参见电压= 655xx

 e2e.ti.com/.../No-VBAT_5F00_REGIN_5F00_0-to-655xx_5F00_122717.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    感谢您在帖子中提供的日志和信息。

    101.8度超出器件的额定温度范围。

    该器件可由 Regin 供电、但这不是 EVM 的预期用途。

    请发送一份原理图副本、如果是 EVM、请标记跳线和源的位置。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    我只需使用 EVM 来评估和移除所有<5V 和>5V 的跳线、即可使 Regin 电压从 VBAT 分压。 然后直接为 Regin 提供3.3V 电源。

    我没有注意到内部温度会变得很高、因为我使用了热风枪、但我可以重复多次。 您是否还可以在您旁边确认? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    在测试中断开外部分压器的下桥臂(J5)时、还请确保(J2)未组装、并更改 VOLTSEL = 0。

    请使用这些参数重新运行测试、并告诉我这是否解决了问题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler