Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 团队、
我对 bq34z100-G1的 Regin 引脚有一些疑问。
- 我们能否使用分压器电路从3.6V 系统而不是电池为 Regin 提供独立电源?
- 如果是这样、在移除电池时会出现一种情况(系统电源已存在)、我们读取的电压= 0。 它看起来是合理的。 但是、一旦我们使用加热器吹扫芯片(而不是 NTC 热敏电阻)、内部温度就会变高、我们会看到电压= 655xx。 它看起来不正确。 请确认吗?
测试程序:
1.使用默认 EVM 配置并对默认.srec 进行编程
2.更改 DF 设置(6S1P 与客户相同)
–闪存更新正常电池电压= 1000mV
–包装配置49d9 (VOLSEL=1)
– 串联电池节数= 6
–复位
3.修改 EVM 连接
– 提供独立于 Regin 的3.6V 电压
– 取出电池
4.使用加热器吹扫芯片。 请参见电压= 655xx
e2e.ti.com/.../No-VBAT_5F00_REGIN_5F00_0-to-655xx_5F00_122717.log