This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:功率测量不一致(空闲电流)

Guru**** 2402485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653374/bq20z45-r1-inconsistent-power-measurements-idle-current

器件型号:bq20z45-R1

我们有一个使用适当生产程序(如下所示)的校准包、并在使用 BQ Studio 评估软件时看到一些奇怪的值。  电流读数似乎保持在0持续几分钟、但随后它会达到30-60mA 并保持一段时间。  

我们最初的想法是、这是因为我们有几个 IC 可能会进入一些降低功耗模式、从而使电流读数偏斜。 这一假设促使我们测试了电路板上的实际电流消耗。  有一些电流摆幅、但不足以应对我们看到的30-60mA 电流。  

这种偏斜的电流测量会导致我们的电池组出现永久性故障、因为充电 FET 关断、但器件仍在读取充电电流。   是否知道为什么该电流测量如此关闭?  我附加了测量的实际值。   当有人打开 LCD 背光时、会出现较大的尖峰、这被认为是正常的。

校准所遵循的程序等:

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../C3VM_5F00_idle_5F00_log.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您添加日志文件。

    请在没有任何负载的情况下重新校准器件。 请首先执行 CC 偏移和电路板偏移校准、然后在负载为1A 时执行电流校准。

    如果问题仍然存在、请在上述校准后发送 gg.csv 文件和日志。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    校准状态使用2A 负载时遵循的文档、您是否有任何理由建议使用1A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能想到发生这种情况的所有原因。  由于这一问题,生产受到阻碍,而答案之间的滞后正在减慢以有害方式找到解决方案的能力。 您说1A 的原因是什么?  我们的所有电池都使用2A 进行了校准   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    电流校准的默认程序是施加2A 电流、并相对于已知测量值进行校准。

    我没有任何固有的理由要求您尝试使用1A 的负载、而是将其用作已知值。

    由于问题仍然存在、请在执行上述校准后向我发送您的 gg 文件和日志文件、以供进一步分析。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler