This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:SW1 &放大器上的电流共享;SW2 &放大器;SW3和 SW4是独立输出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655532/tps65400-current-sharing-on-sw1-sw2-sw3-and-sw4-are-individual-output

器件型号:TPS65400

大家好、我仅在 SW1和 SW2上使用电流共享、而不是在 SW3和 SW4上使用电流共享。

SW3和 SW4 I 用作 单独输出

我的应用是  

1。在 SW1和 SW2上

Vin = 12V

VOUT = 1.8V (典型值)范围1.8V 至1.9V

电流= 6A 最大值

2. 在 SW3上

Vin = 12V

VOUT = 0.85V (典型值)范围0.80V 至0.90V

最大电流= 1A

 在 SW4上

Vin = 12V

VOUT = 0.85V (典型值)范围0.80V 至0.90V  

最大电流= 0.5A

输出通过 外部电源序列发生器 IC 进行定序。

我的设计方法是否正确?

我能否仅 在 SW1和 SW2上以及在 SW3 和 SW4 上进行电流共享作为单路输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以这样使用它。 要共享电流、请连接 COMP 引脚切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已将 COMP2引脚连接到 VDDA
    还可以吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我查看数据表第60页的第9.2.2节
    描述了电流共享图,其中 COMP2与 VDDA 绑定。
    请澄清要遵循的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul

    1:连接到 VDDA 的 COMP2正确。

    2.如果 Vout=0.85V、 它 也 受 最短导通时间(150nS)的最大值限制、 因此请设置工作频率<=450kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将引脚电阻器 Rclock_sync 设置为475k
    意味着频率= 402.215KHz。
    还可以吗?
    我能否使用介绍的电流共享方法中的外部电源序列发生器来控制 SW1/2、SW3和 SW4的电源定序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我回答了错误的论坛、我将删除它。
    您可以遵循 MA 的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul

    工作频率=402k 正常。

    2.是的、 您的电源序列控制正常。

    我查看原理图、有 一些意见:

    1.将 C716、 C728、C735更改为22nF。

    2.更改 C705=4.7uF。

    3.我认为 L1=L2=L3=L4=4.7uH 更合适。

    BTW、TI 的每个器件都有参考设计:EVM 用户指南、下面是 TPS65400用户指南供您参考。

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slvuac4&fileType=pdf